This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:器件间偏斜

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106-Q1, SN74AXC8T245, DAC900, TXV0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1286755/sn74axc8t245-device-to-device-skew

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:DAC900TXV0108-Q1、TXV0106-Q1

大家好、

当我使用多个 SN74AXC8T245时、器件之间的偏斜是多少?

该系统具有11位时钟和数据、我很担心。  

(我从之前的 E2E 了解到器件的最大偏斜为1ns。 )

[系统]

FPGA (1.8V)- SN74AXC8T245 - DAC900 (3.3V)

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这未指定。

    TXV0106-Q1/TXV0108-Q1是延迟最小(但仍然没有指定的器件间偏差)的器件。