This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G126-Q1:带 OE 引脚和放大器的缓冲器;输入类型为施密特触发器?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1, SN74AHC1G126-Q1, SN74LVC1G99-Q1, SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1287307/sn74ahc1g126-q1-buffer-with-oe-pin-input-type-as-schmitt-trigger

器件型号:SN74AHC1G126-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G99-Q1SN74LVC2G17-Q1、SN74LVC1G17-Q1

您好、我正在寻找  SN74AHC1G126-Q1的施密特触发输入版本、但找不到。  

是否有具有 OE 引脚且输入类型为施密特触发器的同向缓冲器器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G99-Q1可配置为缓冲器。

    可以将'126与 SN74LVC1G17-Q1/SN74LVC2G17-Q1等施密特触发缓冲器结合使用。