This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:LSF0102-Q1 SCH 审核

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1287717/lsf0102-q1-lsf0102-q1-sch-review

器件型号:LSF0102-Q1

您好、

您可以帮助查看以下 sch 吗? 谢谢。

我们为什么需要选择这样的上拉电阻器? 如果我选择高电平、会产生什么影响? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示了需要哪些电阻器来获得特定上拉电流。

    但这些电流值只是一些示例。 根据信号频率和电路板的电容(您尚未告诉我们)、所需的电流可能会小得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangjie:

    有些文本重叠很难看到、但只要这个上拉为200Ω、就没有问题。

    电阻值决定您的驱动器将吸收多大的电流。 该值越低、灌入的电流就越大、从而允许使用更高的信号频率。

    此致、

    约什