This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:规格检查

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74LVC1G125, SN74LVC1G34, SN74AHC1G125, TXS0102, TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1287164/sn74lv1t125-spec-check

器件型号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125SN74LVC1G34SN74AHC1G125TXS0102、TXB0302

您好

您能帮助确认是否有任何其他建议

1位电平位移 IC

5V 至3.3V 电平转换器

将使用 SN74LV1T125

2位电平位移 IC 封装:DQM 或 DQE

电压:1.8V~3.3V

将使用 TXS0102DQMR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这可以正常工作;您也可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G34、SN74LVC1G125、SN74AHC1G125。

    TXS 适用于开漏信号。 这需要是双向的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth:

    除了 Clemens 的回答外、请提供是否有任何系统要求(即、连接的信号、所需的数据速率、严格的时序规格)、以便进一步帮助指定推荐哪个器件。

    尊重,

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高流明/插孔

    1BIT 主要用在 GPIO 上。 速率和时序不是必需的。 我希望它采用 SOT-363封装。 NVIDIA 公共板使用 SN74LV1T125在5V 至3.3V 之间进行电平转换

    2bit 主要用于 UART 和 GPIO。 速率和时序不是必需的。 我希望采用 TSOT23-8封装。 NVIDIA 公共主板使用 TXB0302DQMR、可以在3.3V 至1.8V 之间进行电平转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您可以使用这些125台设备中的任何一台。

    2.为什么不想使用 TXB0302? 无论如何、TXS0102具有相同的引脚排列、适用于 UART 信号。