This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:SPI 应用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1, TXB0304, TXB0106-Q1, LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1287512/lsf0204-q1-spi-application

器件型号:LSF0204-Q1
主题中讨论的其他器件:TXB0304TXB0106-Q1、SN74AXC4T774-Q1

您好、TI 专家、

我们尝试在 TI.com 上找到 TXB0304的 AEC-Q100版本、但 TXB0106-Q1在1.8V VCCA <->3.3V VCCB 情况下无法支持100Mbps。

我认为 LSF0204-Q1可能会起作用、但我不确定这一点、因为数据表中没有提及详细的运行条件。

简而言之、我们需要一个 AEC-Q100电平转换器、对于支持100Mbps 速率的 SPI 接口、支持1.8V <-> 3.3V。

敬请告知我们 LSF0204-Q1是否可行、或者您有更好的建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用 SN74AXC4T774-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    如果您将此器件用于 SPI、我会推荐 TXU0304-Q1 或 AXC4T774、如 Clemens 所提到的。 除非您的应用需要、否则不应使用自动方向感应器件。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    客户需要 四通道模式  SPI 因此需要自动方向控制。

    您能向我们推荐另一个吗?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要实现高速、LSF 需要非常强的上拉电阻器、因此还需要两个其他器件具有非常高的驱动强度(数十 mA)。 这种情况不太可能发生。

    没有符合汽车标准的器件可以处理此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    要实现高速、LSF 需要非常强的上拉电阻器、因此还需要两个其他器件具有非常高的驱动强度(数十 mA)。 这种情况不太可能发生。

    [/报价]

    LSF0204-Q1可以支持100MHz、但是否意味着 QSPI 可支持100Mbps 速率?

    我对这里的限制感到困惑。

    请分享更多有关这一限制的背景情况吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关;高输出电压只由上拉电阻器生成。 要获得快速上升沿、您必须能够快速克服电路的电容、因此需要高上拉电流。 要获得低信号、两侧的器件都必须能够吸收通过这些电阻器的电流。 具体的电阻器值取决于实际电容、但它们很可能远远超出您的器件可支持的范围。