This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:输入和输出上的上拉电阻器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, LSF0204, TXU0204, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1287827/txs0104e-pullup-resistor-on-input-and-output

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:LSF0204、TXU0304 、 TXU0204、

您好、TI 团队、

  如果我在输入和输出端添加10K 上拉电阻器、从长远来看会造成任何问题?  

耶宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jebin、

    由于内部上拉电阻也是10K、因此不会产生问题。 因此、线路上的总上拉将等于10K。

    但是、如果外部上拉电阻的值改变、则会对 VOL 产生主要影响。

    请   进一步阐述上拉电阻对 TX 的影响以及影响 TXS VOL 的因素。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

      感谢您的快速回复。 我还有一个问题。

    当我将 TXS0104E 用于 I2C 电平转换时、即1V8至3V3时、在这种情况下 是否需要添加上拉? (我添加了1V8侧2.2K 上拉电阻器、3V3侧没有上拉电阻器)。

    耶宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有内部上拉电阻。 应该永远不需要外部重定时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jebin、

    请参阅参考的应用手册以帮助设置期望值、因为2.2K 比10K 强。  

    如果您必须使用2.2K、请参阅 LSF0204。

    另请参阅最适合 UART 应用的 TXU0304 / TXU0204 (对于非自动双向的应用、使用自动双向器件不是最佳建议)、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

     感谢您提供信息、我们将查看应用 手册。

    TXS0104E.can 用于 I2C 电平转换?   如数据表中所示"适用于漏极开路和推挽应用的4位双向电压电平转换器"。

    耶宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jebin、

    是的、与 Clemens 的反馈类似、该器件包含内部上拉电阻、可节省 BOM 成本。

    因此、感谢、TXS 可按原样用于 I2C 应用、无需额外的外部上拉。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    耶宾