This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:功能安全:故障率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1285887/sn74lvc1g125-q1-functional-safety-failure-rate

器件型号:SN74LVC1G125-Q1

您好!

客户需要将故障率分类到 SN29500-2中。

它是 SN29500-2的哪个表和类别?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    以下是 DCKR 封装的时基故障率:

    否则、请参阅以下两个链接、了解故障/可靠性信息:

    (+)[FAQ]逻辑器件将如何响应短路或开路? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    (+)[常见问题解答]如何查找逻辑器件的可靠性数据? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    如果您需要更具体的信息、则必须在内部论坛上申请功能安全文档。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    在这里," MTBF/FIT = 0.5FIT "看起来像一个 来自现场数据的可靠性 FIT 数据 ,但是客户需要 符合功能 基于 SN29500-2的安全时基故障率。

    以下信息。 摘自 SN74LVC1G125-Q1的 SN29500-2第2部分、请帮助确认其是否正确。

    SN29500-2第2部分:集成电路的预期值。
    元件故障率符合 SN74LVC1G125-Q1的 Siemens Norm SN29500-2标准

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您在哪里可以看到此表? 您能否链接文档?

    我可能会说这是正确的、但我很好奇您从哪里获得它。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    我会尝试获取更多信息。 该表来自

    Siemens Norm SN 29500-2、版本2004-12
    组件故障率:集成电路的预期值。 CopyrightSiemens AG 2004. 如需更多信息、请参阅进入 Siemens 集成电路

    它不是免费下载。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom:
    您是否已向系统工程师询问功能安全时基故障率?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    请允许我联系您。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    请参阅随附的 FUSA 文件。 都应该具有您要查找的所有信息。

    e2e.ti.com/.../SN74LVC1G125_2D00_Q1-FS。pdf