This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-Q1:输出电压电平问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1289360/sn74lvc1g07-q1-issue-with-output-voltage-level

器件型号:SN74LVC1G07-Q1

您好、TI 团队、

我们将此缓冲器用作3.3V 至1.8V 复位信号的电平转换器。将输入引脚拉至接地但无法获得完全低电平的情况下、我们遇到了问题(在1.5V 之前处于低电平、而不是0V)。

PN:SN74LVC1G07-Q1

我们目前的观察如下:

  A=3.3V、  Y=1.8V 时

     A=0V、   Y=1.58V

即使在输入 A 为低电平(按下 SW9)后、输出 Y 也没有完全降低。根据数据表、我们的预期为0V。

您能帮助我们解决这个问题吗?    

这是随附的毫米波

 当前出于调试目的、输出端的闪存被移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raihanath:

    由于您已在另一个线程中获得了响应、因此我将继续并关闭这个线程。 我们可以在另一主题中继续讨论。

    此致!

    马尔科姆