This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC132:输出故障和 VCC 电源对地短路

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1289073/sn74hc132-output-failing-and-shorting-vcc-supply-to-ground

器件型号:SN74HC132

我们将74HC132配置为 板 A 上的两个 S-R 触发器电路。输出通过可插拔带状电缆连接到 M74HC4051TTR 多路复用器输入、电路板 B 上有100K 上拉电阻器连接到3.3V。 电路板 B 可生成自己的3.3V 电源、但与 电路板 A。

我们看到的故障是74HC132输出出现故障并将 VCC 引脚接地短路。 当我们对多个板 B 板执行40小时老化、但板 A w/132相同时、会发生该故障。 我们通过带状电缆将电路板 B 热插拔到电路板 A 中。

我们在 A 板上使用 HC132已有14年、并且一直在 B 板上进行热插拔。 但在过去两年中,我们一直受到 HC132的失败。 我们无法理解为什么在过去的两年中 HC132失败了,并希望深入了解失败的原因。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:  

    您是否有任何可以分享故障原因的设计原理图和示波器照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约两年后、TI 正在使用结构更小的新裸片。 似乎新器件对过压更敏感。

    (请注意、热插拔引起的 ESD 和电弧始终超过绝对最大额定值、旧器件也会降级。 你只是幸运的是,损害还没有被发现。

    您需要添加保护元件、如钳位二极管、TVS 二极管和/或限流电阻器。 其设计取决于实际发生的过压事件数量以及所需的驱动强度和信号频率。