This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:关断电流

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1288409/sn74lvc1g17-power-down-current

器件型号:SN74LVC1G17

如果 VCC = 0V、A = 0V、Y 是否会灌入电流?  在我们的电路中似乎就是这样。  这对电路不是问题;在此条件下10mA 灌电流对于 SN74LVC1G17DRLR 是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.1节指出:

    该器件完全适合使用 Ioff 的局部断电应用。 Ioff 电路可禁用输出、以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

    您是否可以确认 VCC 引脚上的电压测量值为0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 实际上在复位时下降到0.85V、然后逐渐下降到0.8V、之后在320ms 时复位取消置位、然后恢复到3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于1.5V 的电源电压最小限值、则不能保证。 但实际上、该器件仍处于运行状态、A = 0V 会将输出驱动为低电平。

    绝对最大额定值允许10 mA 的灌电流。