This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT2245:SN74ABT2245

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1289026/sn74abt2245-sn74abt2245

器件型号:SN74ABT2245

大家好、我正在寻找用于 HBM、CDM 和 MM 的 ESD 用于 SN74ABT2245PW (同相 TXCVR W/电阻器)、并且此器件的使用寿命已超过了数年。


此致、

埃里卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erika:

    遗憾的是、我们没有针对此器件进行 ESD 测试。  

    TI 器件没有设置的 EOL 日期。 只要在5年内有任何购买、就不能 EOLD