This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:IQ 电源验证

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1284836/txb0102-iq-supply-verification

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件:TXB0108

嗨、团队、

我有一位客户尝试根据数据表验证静态电源电流、并对观察到的高电流感到困惑。 完整问题如下

"我们正在尝试使用 EVB 根据数据表规格验证静态(无输入信号)电源电流。 随附的给出了测量设置。 当 OE 接地时、我感到惊讶的是、VCCA (1.8V)电流大约为几百 uA。 与数据表测试条件相比、在本例中输入和输出都是开路的、而数据表似乎说它需要 Vcc 或接地。 您能否告诉我这一差异是否导致观察到的高电流? "怎么了?

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:这适用于 TXB0108、而不是0102。 我的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Marco、

     您能否确认在测试过程中满足以下条件?

    是否在多个器件上确认了这一点?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    似乎客户误读了板载电阻器的连接、因此现在一切都已清除。 感谢您的帮助、如果我们遇到任何进一步的问题、我会告诉您!

    马可