This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:奇怪的输出延迟

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1290623/sn74lvc1g14-strange-output-delay

器件型号:SN74LVC1G14

您好!

在测试此组件时、我们发现了一个非常奇怪的问题。 输入为0V 恒定(由100k 电阻下拉至 GND)、但在连接电源后、输出大约700ms 才会变为高电平。 在以下各图中、您可以看到电路以及示波器的测量值:  

  

黄色波形为 VCC、蓝色波形为输出(U24的引脚4)。 当 VCC 出现时、我们可以看到输出中有一个小的毛刺脉冲、我们可以通过实施数据表中建议的施密特触发配置来消除这个问题。 但问题是、在电源出现后700ms、输出才会变为高电平。 由于输入被下拉至 GND、它应该立即变为高电平、对吧?  

感谢您的参与、期待您的回复。  

此致、

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有存储器;这应该是不可能的。

    请在测量中包含输入引脚。