This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH16245:关于总线保持功能

Guru**** 2390775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1290486/sn74alvch16245-about-bus-hold-function

器件型号:SN74ALVCH16245

为什么不建议使用上拉和下拉寄存器?

我将总线保持电路识别为一个电路、如图1所示。

是否在逻辑图中省略?(图2)

e2e.ti.com/.../figure.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线保持电路已经像上拉/下拉电阻器一样工作。 外部上拉/下拉电阻将沿同一方向(因此不需要该电阻)或相反的方向(因此它会形成一个分压器、使输入电压无效)。

    逻辑图只是一个概述;总线保持电路仍然存在。