This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS08:查询停产模型

Guru**** 2987800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC08, CD54HCT08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1289826/sn54ls08-inquiry-about-discontinued-model

器件型号:SN54LS08
主题中讨论的其他器件: CD54HCT08、SN54HC08

我想询问有关停止使用的 N.5408J 产品的情况。

如果已停产、您是否有正式信函和替代文件?

是'N.54LS08'替换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN5408已经停产很久了。 不可能仍有任何文件可供查阅。

    通常、LS 器件可以代替 TTL 器件。 如果您不需要全驱动强度、CD54HCT08也会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是否也可以更换'SN54HC08J/SNJ54HC08J'?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN54HC08没有 TTL 兼容输入。