This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:当 OE 接至上电期间的 RESET 信号时的 SN74LVC1G125输出

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, TLV7021, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1288130/sn74lvc1g126-output-of-sn74lvc1g125-when-oe-tie-to-reset-signal-during-power-on

器件型号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其他器件: TLV7021TLV803E

你好

我对1G126的输出有疑问。

黄色曲线表示 SN74LVC1G126的电源。 蓝色曲线是电源的复位信号、连接到1G126的 OE。 绿色曲线是缓冲器的输出。

红色曲线是1G126的输入、因此有一个脉冲是比较器(TLV7021)的输出。 一个上拉电阻器将比较器的输出连接至电源。 因为比较器的 POR。 比较器在上电期间输出高阻抗。 由于它上拉至电源、它具有高电压电平。 但是、由于 OE 为低电平、缓冲器输出为高阻抗、因此我们不期望缓冲器输出端具有高电压电平。 电阻器上拉、因此获得6毫安的电流。 它应该是低层次的。 但我们确实看到缓冲器输出端有一个高电平。

在测试过程中、我们发现它可能与电源的斜升速率相关。 如果电源建立时间超过20us、则上电期间输出为低电平。 但如果电源在不到10us 内建立。 它具有高电平输出。 我想向您确认1G126的这一行为。 您能否为缓冲器正常工作提供适当的斜坡速率。

如果它与斜升速率无关、请告诉我为什么?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电源的斜升速率慢得多、则看不到脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家

    关于这一主题、您想支持吗?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请展示原理图

    2.在第一个图像中,信号的噪声很大。 这从何而来? 您能避免吗?

    3.绿色曲线没有显示恒定的高电平,而是衰减电平,比如来自 R-C 滤波器。 这种情况甚至在它通电之前就发生了。 我怀疑'126的输出实际上被禁用了、并且线路被从其他地方上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯门斯你好

    请查找原理图

    示波器上出现的噪声可能源于探头测量结果。 我认为它不是真正的信号。 它来自电容器放电、变化速率较快。

    我想在加电期间缓冲器的输出端会有脉冲。 然后缓冲器可能会变为 Hi-Z 状态、Ciss (MOSFET、Vishay 的 BSC059N04LS、可能为2.4~3.2nf)中的电压通过 R343 (47k Ω 电阻器)放电。

    因此、我的主要关注点是为什么在上电期间缓冲器输出存在脉冲、是来自电源的快速斜升速率吗?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入信号是什么? 似乎当 Vcc 斜坡快速时、输入仍处于中间状态、这会导致输出未知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号是红色曲线。 它是 TLV7021的输出。 由于 TLV7021的 POR、上电期间会有一个高电平。 但是、由于1G126的 OE 连接到 TLV803E 复位信号。 上电后会有延迟、以覆盖 TLV7021的 POR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在出现噪声且电源实际上电之前、绿色信号开始变为高电平。 据我所见、栅极(部分)已通电、并在其所有输入中获得奇怪的信号、因此在这种情况下输出可能是不可预测的。

    第二个图像中没有此类噪声。 显然是这个噪声导致了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯您好

    我同意示波器看到的第一个脉冲是我用绿色标记的噪声。 这可能是测量问题、而不是真实的信号。

    但 我用红色标记的第二个脉冲对我们来说确实是一个问题。

    因为对于第2个脉冲、OE 为低电平。 因此、该缓冲器应该输出一个 Hi-Z 状态。 但在上电期间它会输出高电平。 缓冲器输出达到峰值后、缓冲器似乎进入 Hi-Z 状态。 电容器上的电压似乎在47k Ω 电阻器时开始衰减。

    但在第二个图中、您可能不是缓冲器的输出。 在蓝色曲线变成高电平前、缓冲器似乎保持在 Hi-Z 状态。

    因此我想说、在第一个图中、缓冲器在加电期间很快就会进入透明模式。 我们想了解其中的原因吗?

    是由于电源的高斜升速率造成的吗? 如第二个图所示、电源的斜升速率比第一个图慢得多。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对电源斜升速率没有要求。

    据我所见、缓冲器只有很短的时间处于透明模式;然后输出处于 Hi-Z 状态、栅极电容放电缓慢。

    我仍然认为只有噪声使电路的行为类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯您好

    你是对的。 来自缓冲器输出的脉冲不是来自缓冲器。 这可能是由于 MOSFET

    即使电源的斜升速率较高、缓冲器也运行良好。