This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS151:8:1数字多路复用器(信号电压>Vcc)

Guru**** 2782495 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125, SN74CB3Q3251, SN74AHC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291027/sn74hcs151-8-1-digital-mux-signal-voltage-vcc

器件型号:SN74HCS151
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3251SN74AHC541、SN74AHC1G125

大家好、

作为标题、我们是否有可满足以下要求的解决方案?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有可过压输入端的逻辑系列中没有8:1数字多路复用器。

    SN74CB3Q3251等模拟多路复用器不会将输出电压钳位到3.3V。

    在多路复用器前面放置一个具有可过压输入端的缓冲器(例如 SN74AHC541)、或以4.5V 的电压运行多路复用器、并在多路复用器后面插入一个缓冲器(例如 SN74AHC1G125)。