This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:具有 CD 4504的3.3V 至15V 转换器

Guru**** 2812915 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27516, UCC37324, TLC3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291273/cd4504b-3-3-v-to-15-v-translator-with-cd-4504

器件型号:CD4504B
主题中讨论的其他器件:UCC37324、UCC27516、 TLC3704

你好

我正在寻找一个具有至少10 mA 拉电流和灌电流的低到高(3.3V 至15V)转换器

和 IGBT 驱动器之间的接口功能。

我需要的是2个/ 4个或6个通道

由于拉电流/灌电流要求、无法选择 Open Coll Darlingtons 或 Op Drain。

CD4504似乎是一个选项、但数据表在3.3V 至15V 电压下不太适用、

5到15似乎没问题。

我可以用它来轻松地将3.3V DSP 信号转换为+15V 吗?

此致

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000逻辑在3.3V 时无法保证特性、并且未指定用于10 mA 负载。

    相反、您可以使用 TLC3704等比较器或 UCC27516/UCC37324等栅极驱动器。