This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:导通晶体管电流

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291370/lsf0204-pass-transistor-current

器件型号:LSF0204

您好!  

我对 LSF0204电平转换器有一些疑问。

在数据表中、推荐的导通晶体管电流为64mA。  

此外、上拉电阻应将流经导通晶体管的电流限制在导通状态时达到大约15mA。

它是否意味着导通状态导通晶体管电流为15mA (typ)和64mA (max)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 可以传递64 mA 电流。 但是、产生的电压电平可能对于电路中的其他器件来说过高。

    15 mA 不是固定限制;这取决于器件的驱动强度大小以及所需的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    正如 Clemens 提到的、15 mA 不是固定限值或典型值。 电流可以通过晶体管直至64 mA。 较高的电流会增大速度、但也会增大 VOH。

    此致、

    约什