This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A-DRW:SN74LV244A-SN74LV244A EP 和 EP 商用封装类型的 θ JA 有所不同

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1285424/sn74lv244a-ep-theta-ja-for-dw-package-type-is-different-between-sn74lv244a-ep-and-sn74lv244a-commercial

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:SN74LV244A

您好的专家

我查看了主题器件型号的热性能信息、并与商用(SN74LV244A)器件进行了比较。

DW 封装类型的 θ JA 值在这两者之间有显著差异。

有人能解释一下这一点吗、告诉我 EP 元件的正确值是哪一个?

谢谢!

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在对数据表进行某些修订后、热数据通常会更新。 我假设商用器件的最新数据对于 EP 器件也是准确的、但我将提交 EP 封装数据请求以进行确认。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    以下是该器件的热性能值:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 235.6
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 151.3
    结果-θ JB (标准数据表值) 121.6
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 43.7
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 121.1
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致!

    马尔科姆