This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:CD4504B

Guru**** 2508995 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4197, SN74LV6T17, TXH0137D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291417/cd4504b-cd4504b

器件型号:CD4504B
主题中讨论的其他器件:SN74LV6T17、OPA4197、 TXH0137D-Q1

高克莱门斯

感谢您一如既往地提供提示答案。

虽然你的回答是一丝不苟和严格,我感谢你,

如果我将拉电流和灌电流要求减小到5 mA Max、  

可满足我的 IGBT 驱动器的要求、同时接受2.5V 的 Vds @ 15V 的 Vdd、

VCC 为3.3V,模式选择为 TTL 到 CMOS,此 IC 看起来还可以

根据 PP 3-244上的图11

您可以重新查看一下吗?

可以避免使用两种封装,一种是3.3V 至5V,另一种是使用该 IC 至+15V

此致

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出驱动强度与输入电源电压无关。

    在15V 下可以使用5 mA、但仅适用于25 °C 的典型情况。 最坏的情况低至2.4 mA。 (请参阅 IOL / IOH 特性。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    再次感谢您的快速回复。

    1.完全同意 O/P 驱动器只依赖于15V 的 Vdd

       对于13.5 V O/P,为2.4 mA @125*C,但 Vds 为1.5V

    2.如果我准备接受2.5V 的 Vds ( Vo 为12.5V )

       图5似乎表明5 mA 采购能力

       (我的温度也将远低于85*c)

    3.图11不是很清楚,但它似乎表明

       对于 CMOS 操作、3.3V 作为 Vcc、15V 作为 Vdd

       阴影部分

    4、我不想说点,但这可能是一个问题。

       Power Elex 的一个普遍问题是将3.3 V 转换为

       高达15V、具有约5 mA of S 和 S、6个 Nos  

    5.替代方案似乎是 SN74LV6T17的组合

       (3.3V,例如5V)后跟 CD4504或任何外设驱动程序

       TPL7407将需要额外的电阻阵列、可能还需要另一个

       外设驱动程序

    6.如果一个6通道低侧驱动器是可用的,接受3.3 V 输入,

       可节省布板空间

    另一方面、TI store 可以解决我的 OPA4197供货问题

      最后重新调整他们的配额,我们从那里收集了我们的很多

      仅供参考,250个注释的 SR 降低,来自英国的一个来源

      也许 TI 可以尝试研究这种地方病、

      引起您的注意。

    8.我们也有这个可用性问题与 VFC110AP(-2)

       我们从位于 S'pore 的罗切斯特办事处接了大约250个 Nos

       出人意料的是,它工作正常,直到2 MHz,但它的线性度

      2与3.5 MHz 之间的输出电压。

      我们向美国罗切斯特发送了5个 Nos 和我们的详细报告。

       他们的答复是(a)他们不制造 IC ,但是

       制造、并且(b)他们没有设置检查

       V 到 F 线性直到3.5 MHz!!

       至少可以说令人失望!!

    不知道 TI 何时将收到配额...

    再次感谢您一如既往的宝贵支持

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    为了进一步帮助澄清、 您能联系相关器件的 TI 质量代表吗?

    我会进一步建议考虑将 TXH0137D-Q1用于电平转换、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike

    请我提供他们的电子邮件 ID 吗?

    Br

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

        谢谢、您可以联系 LAMPS 团队/ muzaffar@ti.com 以帮助进一步澄清 OPA4197和 VFC110AP 问题。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。

    将随 VFC 报告一起发送详细邮件至 Muzaffar。

    我们本周因排气而关闭,一旦我们开放,就会这样做。

    再次感谢 TI 的所有员工及时回应

    Br

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我们非常 乐意为您提供帮助,让您度过愉快的假期。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你,Mike