请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G11-Q1 您好、专家:
我的客户在 其项目中使用了 SN74LVC1G11-Q1。
您能帮我确定 SN74LVC1G11-Q1的 TJ 吗?
我只能在他们的项目中找到 TA 的价值。
此致
伊梅尔达
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
我的客户在 其项目中使用了 SN74LVC1G11-Q1。
您能帮我确定 SN74LVC1G11-Q1的 TJ 吗?
我只能在他们的项目中找到 TA 的价值。
此致
伊梅尔达
这是150 °C;请参阅 [FAQ]器件的最高结温(TJMAX)是多少?