This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:通道间的传播延迟差异

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1292292/sn74lvc2t45-propagation-delay-difference-from-channel-to-channel

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件:TXV0106-Q1

团队、

我们是否可以认为两个元件通道(1和2)之间下降转换的传播延迟是相同的?

或者是否存在显著的差距?

上升转换的传播延迟问题是一样的?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型延迟小于1ns。 (但不保证最大值。)

    只有 TXV 转换器(例如 TXV0106-Q1)有一个保证的偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、快速跟进:

    我们是否可以认为下降转换的传播延迟上的差距等于上升转换的差距?

    换句话说、如果通道1上的下降转换速度更快、与通道2相比:通道1上的上升转换速度是否也更快、与通道2相比、通道1上的上升转换速度是否也更快?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CMOS 器件设计为具有对称的上升沿和下降沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!