This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:异常低电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1292565/txb0102-abnormal-low-voltage

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXU0202

大家好、

我的客户正在使用 TXB0102、他们发现低电压不能 下拉至0V、而是保持在1.5V。

您能帮助分析问题吗? 谢谢~

蓝色--A2 TXB 输入,红色--B2 TXB 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来好像在某处有一个上拉电阻器。

    对于单向信号、应使用单向转换器、如 TXU0202。