This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G386:输入施密特触发器?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1292391/sn74lvc1g386-input-schmidt-trigger

器件型号:SN74LVC1G386

TI 有哪些功能、

TI SN74LVC1G386数据表声称输入是标准 CMOS、但您的竞争对手会在输入上提供具有迟滞(施密特触发)的该器件。

您能否确认 TI 器件上的输入类型?   我想在光耦合器上使用它、并且我会喜欢施密特触发输入。

米肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    该器件没有 ST 输入。 如果您指的是 NXP 器件、它也不具有"真"NXP ST 输入。 它具有施密特触发操作、您可以在此处阅读有关详情: https://www.digikey.com/en/articles/schmitt-trigger-versus-schmitt-trigger-action 

    遗憾的是 、我们没有3输入 ST 异或门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 和 NExperia 都有一点迟滞。 LVC 表征信息 显示:

    LVC 工艺几何形状所固有的输入迟滞约为100mV、这可通过增加阈值电压附近的噪声容限来确保器件不会出现振荡。

    这不足以实现缓慢的信号边沿;如 TI 一样、Nexperia 规定了20或10ns/V 的最大上升/下降时间: