This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:SN74LVC1G14DBVR 的 SGS 报告

Guru**** 2506965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1289199/sn74lvc1g14-sgs-report-of-sn74lvc1g14dbvr

器件型号:SN74LVC1G14

我从 TI 官网下载了 SGS 报告、如下图所示。 但是、文件中存在隐藏的部分。 是否有可用的公共版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    隐藏器件为 TI 专有信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与其他类似机构提供的环保报告相比,隐藏信息主要包括报告代码、测试方名称、地址和样本名称。 这些信息不应涉及机密性。 此外、提供环境保护报告是客户来料和质量控制的基本要求。 您能帮助提供这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我提供您从下载的链接?