This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:使用 TXB0102DCUR 进行电平转换时出现问题

Guru**** 2814005 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, TXB0102, SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1290715/txb0102-problem-with-level-translation-using-txb0102dcur

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件:TXU0102、、 SN74LVC2G126

在随附的原理图中、我将发送42MHz 时钟信号。  

在 TP6和 TP7上、时钟信号看起来非常好。 (42MHz 处绝佳的0V 至3.3V 方波)
在 TXB0102DCUR 电平转换器之后、在 R7和 R30的左侧、
方波会非常失真(如示波器的附加图所示、
而且来自 U29的时钟信号具有非常细的正占空比(大约为6ns、而不是预期的11.5ns)

如何解决此问题。
注意:+3.3V_RF 和+5V_RF 信号也是稳定的、波纹小于200mV


  R30

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R7和 R30的用途是什么? 它们在电路板上的什么位置? TXB 和缓冲器之间的布线长度是多长?

    对于单向信号、应使用单向转换器、如 TXU0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不存在 R7和 R30、则输出完全丢失。、但我将尝试使用 TXU0102器件、因为它的输出阻抗要低得多。
    TXB0102具有4K 输出阻抗、SN74LVC2G126具有4pF 输入电容。 因此、在42MHz 输入时、大部分电压会损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Craig、

    TXB 系列器件的输出驱动器经过专门设计、具有较弱的特性、允许 I/O 覆盖现有信号、从而支持自动方向性。 因此、我们不建议使用此器件来驱动长迹线/传输线路上的信号(更多相关信息可在数据表的第8.4节找到)。  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 具有边缘加速器、因此您不能使用4 kΩ 的直流输出阻抗值来计算其开关特性。 数据表可保证50 MHz 具有15 pF 的负载、因此您的负载可能会更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我想我要 同时驱动 SN74LVC2G126的2个输入 、因此它可能为4pF || 4pF ||信号迹线至 GND 电容。
    我可能高于该15pF 限制。  您认为用 TXU0102代替 TXB0102可以解决我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     RF_OUT+和 RF_OUT-的信号布线长度约为17.2mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU 更适合单向信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Craig、

    我还想知道使用什么类型的探针来测试输出-它与输入是相同的探针吗? 能否尽可能减少探头的接地回路?  

    另请参见 TXU-EVM 以根据需要进行进一步评估。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。  
      我在示波器探头尖端周围将一根细小的导线焊接到金属护套上、用作接地、因此我具有最小的接地环路。
    如果我不这么做、那么测得的信号很差、因为这是1500瓦的射频放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Craig、

    我明白了。 另请确保将端接电阻设置为与示波器类似+带宽至少比最高运行数据速率(在本例中为42MHz CLK 信号)高三倍。  

    在对 TXU 进行评估后、请随时可以随意参与进来、以查看问题是否也可以缓解。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、TXU0102完全解决了该问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    以下是安装了 TXU0102的波形。 极大地提高了测量结果!