This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108NMER

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1290839/txb0108-txb0108nmer

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0104

 

您好 μ A我是佳世達的石淵瑜 μ A

 

請教一個問題 ć、

我們的板子上有使用到一顆

5 μ A、电平 TI的TXB0108器、

目前正在生產中發生一個情況如下、

 

在開機時 Ω輸入腳PIN Ω=A4/ CLR是low Ω

但偶爾會發生對應的輸出PIN Ω= D3/ CLEAR信號會是 Ω 高电平、

此時如果將B4 Ω CLEAR先強迫接地後放開 Ω、PIN= D3/ CLEAR信號會是 Ω 低电平、

接著都正常 ć、

 

但發生這個情況時 ć、

其它的腳位CLK Ω/DIN/LE_B、輸出和輸出的波形都是正常 Ω

 

這個現象大約是20次開機 μ A會出現1次 μ A

 

 

請問這個現象有辦法解決嗎 μ A?

電路的接法如下圖

 

請您再回信 μ A謝謝 μ A

 

 

謝謝

石淵瑜

#2327

0901014349

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不得将此类下拉电阻器用于 TXB;请参阅数据表的第8.3.5节。 (而且、较弱的电阻器将无法覆盖 TXB 在 A4输出的信号。)

    对于单向信号、请使用单向电平转换器、如 TXU0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    CLR 从 TXB010B 拉至 GND、而 CLR 上没有信号。

    但是当 VCCA 从0到3.3V 时、输出清除将变为高电平、所以我将 CLR 设置为47k Ω、但看起来不起作用、

     我尝试将47k Ω 更改为1k Ω、在 OE 引脚上添加0.1uF 电容器以分离 VCCA 和 OE 时序。

    它可以正常工作、我将使用其他 PCB

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将下拉电阻设置在 CLR 和 CLEAR 上。 该值必须至少为50 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    因为当我在输出端执行测试时、

    I 以5V 连接电平转换器的输出引脚、 并且在输出引脚上悬空、  

    输出引脚可能在测试后保持5V  电压、而输入变为高电平、输出引脚保持高电平、  

    我认为输出端有一些尖峰、这种情况会使输出引脚具有一些错误状态

    但是、如果我在输出端导线突然接至0V、输入和输出会变为0V、

    因此、 我将拉低电阻器更改为1千欧、CLR/CLEAR 将始终保持低电平、  

    CLR 在电路 工作时不使用、因此我将输入拉低电阻更改为1千欧、  

    合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用1 kΩ 时、TXB 将无法将引脚驱动为高电平。 我不知道您的电路是否需要此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stone、

    TXB 的内部架构始终主动驱动输出、同时还将信号驱动回输入侧:

    按照 Clemen 响应到、  如需更多信息、请参阅上拉和下拉电阻器对 TXS 和 TXB 器件的影响。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens、Jack

    我们使用 CLR 引脚作为系统控制数字信号作为原始信号、

    但是、我们通过在 CLR 和系统之间移除电阻器来中断路由、最后、  

    TXB 不再驱动引脚为高电平、  

    为了使用此 PCB 版本、我们仅使用1k 欧姆的下拉电阻器,

    它不是智能方法、但我们现在可以使用该 PCB 版本、  

    这就是为什么我们仅使用该方法来纠正此 PCB 版本的此故障状态、  

    如果有新版本的 PHY、我们将在下一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stone、

    如果您遇到任何其他问题、请告诉我们。 我现在将关闭该主题。

    此致、

    插孔