This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G125:用于 I2C 仿真的 IBIS 模型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G125, SN74AUP1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291413/sn74aup2g125-ibis-model-for-i2c-simulation

器件型号:SN74AUP2G125
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G125

专家、您好!

我们是否具有 适用于 SN74AUP2G125的 IBIS 模型。 客户希望进行  I2C 仿真。 如果否、我们是否可以检查是否有其他任何仿真 I2C 总线的方法? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    SN74AUP1G125 (单通道版本)有一个 IBIS 模型。 您应该能够根据自己的需求使用它。