This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:与 SN74CB3Q3305的使用对比

Guru**** 2382890 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74CB3Q3305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291796/txs0102-vs-sn74cb3q3305-usage

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3305

您好!

我的同事向我展示了另一个部分(SN74CB3Q3305)、询问我是否可以使用它代替 TX0102部分来门控 I2C 或 UART 信号。 这些信号正通过电缆连接至子板、用于启动通信和检测电缆。 我想在插入子板之前对这些信号(!2C 或 UART)进行门控。 然后、系统控制器 (MCU)将释放这些信号以启动通信、因此该组件的主要目的是对这些信号进行门控、直到 MCU 释放这些信号。 我是否应该继续使用 SN74CB3Q3305器件或保留另一个器件 TXS0102。 仅供参考、看来 SN74CB3Q3305的规格优于 TXS0102。 如果有任何事情可以告诉我不要使用 SN74CB3Q3305器件、请告诉我。

此致

奥瓦伊斯