This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:GPIO 电平转换器

Guru**** 2550510 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1292238/sn74axc1t45-level-shifter-for-gpio

器件型号:SN74AXC1T45
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

您好

您能帮助推荐 GPIO 1.8V 至3.3V 电平转换器(双向)产品吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    对于 GPIO、AXC 选择是一个很好的建议。 如果需要更高的位数、您可能还会看到以下内容、以获得其他建议、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    如果使用 TXS0108E、有没有其他设置?

    具有自动 DIR 控制会更加方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 转换器具有许多限制(开漏输出、无下拉电阻器、无法驱动电容/电感负载、速度有限)。 这在您的应用中可能重要、也可能不重要。