This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS138:SN54LS138

Guru**** 2813265 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LS138, TMS320F28388D, SN74LV138AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291925/sn54ls138-sn54ls138

器件型号:SN54LS138
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388DSN74LV138AT

您好!

我正在使用线路解码器 SN54LS138 创建多片选信号、用于连接外部异步存储器器件、如 ADC、DAC、RDC 等。 我使用了 处理器 TMS320F28388D 的地址引脚 A0和 A1与解码器  连接、其中 SN54LS138的 A2引脚已连接到 GND。 由于  处理器的 A2地址引脚已经被分配给其他多路复用操作、因此我不能将此引脚用于地址线选项。

是否建议将线解码器的 A2引脚接地、同时将 A0和 A1等两个引脚连接到处理器地址线?

我曾提到过可能也有相同的参考设计、但并没有提及。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不得让任何输入悬空。

    如果您仅使用两个 AX 输入、那么您只能获得四个输出。 如果 A2为低电平、则会获得前四个输出;如果 A2为高电平、则会获得最后四个输出。

    (为什么选择军用级双极器件? SN74LV138AT 成本更低、功耗更低。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对该主题的迅速答复。

    我们正在设计一个国防应用。 这就是我们需要选择 mil 级元件的原因。

    实际上,我们只需要四个输出(Y0、Y1、Y2和 Y3),这样我们就能使 SN54ls138的 A2引脚永久接地,而不是连接到处理器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢