This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:这是器件还是器件封装(DSBGA)对光敏感

Guru**** 2555560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291187/sn74lvc2t45-is-this-part-or-part-packages-dsbga-light-sensitive

器件型号:SN74LVC2T45

我们在 电池设计中使用 SN74LVC2T45YZPR 器件、并注意到我们的电流消耗对曝光很敏感。  我们认为、我们已将这一问题归结为 SN74LVC2T45器件。

浏览论坛主题、我发现 DSBGA 封装可能存在光敏问题。

SN74LVC2T45是否存在光敏问题?  这是否会被视为组件或封装问题?  是否有任何其他数据或应用手册详述此问题?

此致

泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    电平转换器对光不敏感、也不存在已知的光灵敏度问题。

    我建议更换为已知正常的设备、以验证器件是否未损坏(超过绝对最大额定值)。 如果不是这种情况、请进一步帮助阐明并突出显示观察到的主题以及潜在问题、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们没有理由相信这些器件已损坏、因为我们的电路板也按预期正常工作。  

    我们注意到  SN74LVC2T45的一个电源轨 (VCCA 或 VCCB)仅通电时的光敏问题。
    我们使用了各种具有激光指针精度的光源、因此我们非常有信心 SN74LVC2T45 就是最符合要求的 IC。 此外、在 IC 上粘贴胶带可消除问题。 会产生足够的能量来触发处理器 IO 线路上的中断、从而利用 SN74LVC2T45 进行电压转换。  我们经历的大多数电流消耗可能是由于中断活动、因此影响可能是非常短暂的。  我们在芯片的 VCCB 和 VCCA 上都使用了0.1µF 去耦电容器。 我们的处理器 IO 为3.3V、并且我们要在5V 和1.8V IO 之间转换。   

    此致

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    为了澄清这一点、您是否仅在 VCC 通电时指示 LVC 器件才会观察到干扰?

    另请注意、根据该器件的 Vcc 隔离特性、所有输出将处于高阻抗规格、最大值为2uA。 您能帮助提供波形吗?

    此外、通过3.3V 的处理器 IO;这个是连接到 LVC 器件的5V 侧还是连接到1.8V? 当 VCCA 和 VCCB 都完全斜升时、您是否观察到该问题?

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    只有当 VCCB 或 VCCA (或两者)未通电时、才会出现此问题。  我的理论是、有足够的能量以某种方式注入到器件中、从而导致处理器的 IO 线路出现干扰。  当 VCCA 和 VCCB 完全斜升时、未观察到任何问题。  这可能不会进一步研究、因为我们的 PCBA 密封在塑料中、会阻挡光、所以这只是一个测试问题。

    我很好奇、如果 我们在开发此电路板时应该考虑的器件或器件封装是否存在已知问题。

    感谢 您的参与。

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我懂了。 但是、我没有发现类似的问题。 因此、到目前为止、我们的器件没有已知的问题。  

    不过、我看到、与您的理论类似、针对我们产品系列之外其他器件的特定封装问题。

    因此、很可能出现与以下内容类似的封装问题、谢谢。

    此致、

    迈克尔.