This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:缓冲器的阈值

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1293695/sn74lvc1g06-the-threshold-for-the-buffer

器件型号:SN74LVC1G06
主题中讨论的其他器件:TPS3422

您好! 我正在使用 SN74LVC1G06DBVR 来执行 STM32的延迟复位。 我预计复位信号将在10到11秒以上后触发。 根据数据表、我预计阈值将是2V 的输入信号。 但是、复位信号会在1.240 - 1.245V 电平触发、几次1.65会导致复位在6.5秒后发生。 我可以将电容增加到33uF、但我不确定应该考虑哪个阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有施密特触发输入、并且不得与慢速输入信号一起使用。

    开关阈值可以是介于 VIL 和 VIH 之间的任何值。 要获得精确的阈值、必须使用比较器。

    可以考虑使用 TPS3422等复位按钮控制器。