This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1293863/sn74avc4t774-sn74avc4t774

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:TXU0304SN74AXC4T774

大家好、

我们将在项目中使用"SN74AVC4T774PWR"电平转换器。 我们希望电路始终启用、因此通过10K 欧姆电阻器将#OE 引脚接地。 请查看以下原理图并分享您的反馈。

非常感谢尽早作出回应。

谢谢。

乐天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakshitha、

    如果不关注上电期间的输出状态、则无需担心(即在 Vcc 完全斜升之前、对于高电平/低电平可能未知、请参阅数据表的第11节)。

    如果担心、请参阅采用更稳定电源序列的较新升级 SN74AXC4T774。 谢谢、您还可以参阅 TXU0304、以便根据原理图更轻松地实现。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel:

    感谢您的早期响应、

    根据这种说法、对于默认使能电路、我们应通过10K 下拉电阻器将#OE (低电平有效)接地。 请确认

    例如、如果我希望电路始终启用、但如果我将#OE (低电平有效)连接到通过10K 电阻器的上拉电阻器、 请告诉我、该电路会正常工作(默认为 enabke)。

    预测早期响应。

    谢谢。此致、

    乐天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上电期间、在电源电压达到最小值之前、输出可能有错误的方向或输出错误的值。 如果您不关心这一点、那么您可以始终将/OE 拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakshitha、

    它可以工作、但在  Vcc 加电/斜升之前启用电路的短时间内、在 VCC 完全斜升之前、您可能会也可能不会观察到毛刺脉冲。 因此、主要是在仅上电期间。

    如果需要注意在斜升之前 I/O 的状态或毛刺脉冲(一旦 Vcc 完全斜升以实现正常运行、就无需担心)、请参阅 AXC 或 TXU 建议、其中包含更稳健的电源序列、谢谢。

    此致、

    迈克尔.