This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A-Q1:结至外壳热阻(θJC)

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1292372/sn74lvc244a-q1-junction-to-case-thermal-resistance-jc

器件型号:SN74LVC244A-Q1

您好、我查看了 SN74LVC244AQPWRQ1的规格表、但找不到结到外壳热阻(θJC)。 你能为我提供这种财产吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我必须提交热请求。 这通常需要2周的时间才能获得信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    以下是散热特性

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 103.3
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 38.5
    结果-θ JB (标准数据表值) 54.3
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 3.1
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 53.7