This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45YZPR

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1286646/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45yzpr

器件型号:SN74LVC2T45

你(们)好!

根据产品说明书、上述部件是 绿色产品 但是,我们收到的 TI 标签 没有反映 G1 标签上的标记。

您能否帮助确认或提供有关此事的任何文件?

谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jane:

    请帮助参阅 [FAQ]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀? 谢谢、使用作为确认建议的数据表进一步阐明所有器件均为绿色。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我的问题是 为什么制造商的标签未反映"G1"符号

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jane:

    感谢您的澄清。 我已经继续跟进组装地点、确认后会提供反馈、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jane:

    您能帮助确认器件的 TI 标签上过去的货件是否包含 RoHS 级别吗?

    此致、

    迈克尔.