This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS125A:"Ns"和"NSR"之间的差异

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1294959/sn74ls125a-difference-between-ns-and-nsr

器件型号:SN74LS125A

大家好、

我的客户担心  SN74LS125与650V 器件之间的 昂斯 SN74LS125 ANSR 。  

我认为带有 R 后缀的产品是卷带封装、没有 R 后缀的产品是管装。 此外、我认为  SN74LS125 昂斯 完整的电源解决方案。

- SN74LS125 ANSR (SOP) :封装仅为"卷带包装",因此 TI 不销售  SN74LS125 昂斯

- SN74LS125 AN (PDIP): 封装仅为管装、因此  TI 不销售 SN74LS12 5ANR

请就我的上述解释发表意见。

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito-San:

    您在这两点上都是正确的。

    此致!

    马尔科姆