This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:功耗

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291421/cd4050b-consumption

器件型号:CD4050B

尊敬的成员:

在我们的数字信号调节应用中、我们使用六路反相缓冲器 CD4050BPW_SMD。 发生的情况是、如果我们同时施加到6个输出的3.5mA 消耗、则一些器件会损坏。 每个栅极的最大输出电流是多少? 该器件可以提供的最大总电流是多少?

感谢您提供任何帮助

法扎内赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    电源电压为12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6-5显示了0.5V 的典型压降、因此功率耗散约为6 × 0.5V× 3.5 mA = 10.5mW、温度升高约为10.5mW× 108.4 °C/W = 1.1 °C 高于环境值。 可以忽略不计。

    是否在高频信号、长布线/电缆和高容性负载下使用? 在这种情况下、电流将高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzaneh:

    我同意 Clemens 的观点、我会仔细检查一下是否真的是3.5mA 在做。 能否通过原理图发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 SCH 中找到每个缓冲器的电路。 信号的频率为80KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzaneh:

    这是说1米吗? 如果是这样、电缆可能会向器件的输出负载引入大量电容、这就是器件电流过大/损坏的原因。

    我会尝试将分压器的串行电阻元件靠近输出(在1m 电缆之前)。 或者在电缆之前、添加一个与输出串联的小型33-50欧姆电阻器。 这样应该会限制电流、足以防止对器件造成损坏。

    此致!

    马尔科姆