This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:I2C 集线器功能

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1293679/txs0104e-q1-i2c-hub-function

器件型号:TXS0104E-Q1

您好、TI 专家、

我们是否可以将 TXS0104E-Q1用作 I2C 集线器?

理念如下:VCCA = VCCB = 3.3V

将 A1、A2和 A3、A4短接在一起。

除了 SDA/SCL 侧的上拉电阻为10kohm//10kohm = 5kohm 外、您是否有关于以下结构的任何问题?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻为2.5 kΩ。

    您试图解决的实际问题是什么? TXS 是无源开关、不会将两侧相互隔离。 您可能需要一个 I²C μ A 缓冲器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Evan、

    除了 Clemens 响应、请注意 SDA1/SDA2信号、因为如果其中一个通道通信返回到上游器件、这些信号可能会导致总线争用问题。 此外、当 SDA 驱动为低电平时、由于通道1和通道2的原因、它现在必须灌入电流。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、Jack、

    感谢您的分享。

    我们只是想找到一种更简单的方法来实现 I2C 集线器功能。

    我检查 TI.com、我们可以使用 TCA9548-Q1用于它、但我们只需要2个通道。

    似乎低电平状态期间的 VOL 可能是一个问题、因为您提到的灌电流将是通道1 + 2。

    至于 您提到的总线争用问题、如果通道1/2和主器件都具有不同的 I2C 地址、应该没问题吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那你打算怎么办?" 您试图解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    我们需要制造一个1 :2信号缓冲器器件。

    输出1 &输出2具有与输入相同的信号。

    因此、我们想知道、TXS0104E-Q1是否能够实现这种功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需使用四根电线。

    您试图解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    您能否看看 TCA9543A 是否 可以用于您的应用?  但我要注意的是、该器件能够在高达400KHz 的频率下工作。

    此致、

    插孔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您提供的反馈、但由于我们需要 AEC-Q100器件、因此我仍会推荐  TCA9548-Q1、即使它是8通道器件也是如此。

    首先关闭此案例。

    谢谢大家。