This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:VCCA 短路?

Guru**** 2383660 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1294585/txs0102-short-on-vcca

器件型号:TXS0102

大家好、我有一个系统具有4个 TXS0102器件、可支持8个 I/O 信号

VCCA = 1.8V
VCCB = 5V
(在所有器件之间共享)

OE =连接至 VCCA

这里使用了3种不同的条件:
输入:A 是 Hi-Z FPGA 输入、B 由其他 CPU 驱动
输出:A 由 FPGA 输出驱动、B 由 Hi-Z 连接到其他 CPU 输入
未使用:A 为 Hi-Z、B 悬空

问题是、我看到了 VCCA 在短时间内被拉低至~1.0V 的情况。 LXS0102是否可能出现会导致 VCCA 欠压的情况? 输入引脚或未使用的引脚上可能出现某种噪声或瞬态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXS0102 在 I/O 上具有内部10k Ω 上拉电阻器、因此未使用的引脚将始终连接高电平且不会悬空。  是否可以提供任何原理图/示波器截图以用于进一步调试? 如果 TXS 器件不再连接、1V8电源是否能够保持在1V8?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Jack。

    绿色= VCCA
    黄色= VCCB
    蓝色= B
    (粉色与 TXS0102无关)

    A 上没有探头、但在本例中、它由 FPGA 驱动为低电平。 我们还尝试了 A 为 Hi-Z 或驱动为高电平、但会发生相同的 VCCA 压降的情况。

    通过连接器连接"B 侧"后不久便会发生压降。 (通过粉色检测到)。 这会将 VCCB 和 B 信号连接到另一个器件。

    当 VCCA (绿色)缺失时、我们的 FPGA 会复位、因此 VCCB 电源的使能引脚会关闭、A 引脚会转至 Hi-Z、这随后会说明 VCCB (黄色)和 B (蓝色)中的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处提供多个问题:  

    1.如果我们未在 B 侧连接连接器,异常是否消失?  

    2. TXS 设备是如何配置的? 它们是串联使用的吗? 是什么? 如果可能、请提供原理图/方框图。

     时间刻度似乎也相当大、这让我认为输入转换速率可能违反。

    以 OE 引脚为例、它使用  CMOS 逻辑。 如果输入转换时间过慢、则可能会在电压处于逻辑阈值区域之间时导致大量击穿电流。 如果此电流高于绝对最大值中列出的值、则可能会 对器件造成永久损坏。  

    此致、

    插孔