This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输出噪声问题

Guru**** 2757155 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TXB0108, MSP432E401Y, TXU0304, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1295051/txb0108-issue-with-noisy-output

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: MSP432E401YTXU0304TXU0104、TXU0204

晚上好!

我们最近在一个定制的电路板设计中用了 TXB0108芯片。 它用于将3.3V 信号转换为5V 信号、以将 MSP432E401Y 与 VFD 相连。  出现误通信、OE 上的旁路电容器和下拉电阻都未能包含在内。 我们将在即将进行的电路板修订中纠正我们的疏忽错误。

由于我们已经有了电路板、因此我继续并测试了输出。 我注意到、一些 B 侧输出运行良好、但另一些则不是。 某些输出产生的3-4V 具有相当大的噪声(而不是5V)或无法输出超过0.5V。 您是否认为这可能是设计缺陷的结果?  

另外、OE 上的100kr 下拉电阻是否适用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当您要在上电期间禁用所有输出时、才需要对 OE 进行下拉。 其值并不重要。

    输出端的负载是多少? TXB 仅在短布线连接到高阻抗输入时工作、没有上拉或下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    每个输出消耗的功率为1/200W 至1/80W (0.5mA - 2.5mA @ 5V)。

    输出需要总共传输大约3英寸的距离(通过布线为~1"、通过电缆为2")。  如果该距离超出 TXB 的建议 运行参数、您是否能够建议使用替换转换器芯片?

    我们只是希望 在~3英寸的距离内将12个3.3V 信号转换为5V 信号。 双向是最佳选择、但在技术上不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要尝试从 TXB 输出中汲取超过20 µA 的电流。

    对于单向信号、请使用单向转换器、例如 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Clemen 的建议是正确的-与 uA 范围内 TXB 几乎可以忽略不计的驱动相比、TXU 系列器件将能够提供 mA 范围内的驱动强度。

    这里需要注意的是、自动双向转换器不会提供任何驱动强度、因为它们被设计为弱于"检测"驱动通过器件的哪一侧。 换言之、为了简单起见、不应选择自动双向转换器、而应选择自动双向转换器  以满足所连接信号的驱动要求。  

    此致、

    插孔