This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:关于 SN74LVC1G00故障模式

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1296109/sn74lvc1g00-about-sn74lvc1g00-failure-mode

器件型号:SN74LVC1G00

您好!

我使用的是 SN74LVC1G00、但它在我的业务合作伙伴处发生故障。 经调查后发现输出端子短路。 (关于3Ω)
我认为内部 NMOS 由于过压而短路。

(1)输出端子是否有最大额定值?
(2)如果施加过压、故障模式是否为短路?

请给我一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是;数据表的第7.1节列出了绝对最大额定值。

    2.这是可能的。 但任何情况都可能发生。