This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC1T14-Q1:需要从0.8Vpp 削波正弦波 TCXO 源获得5V 方波

Guru**** 2924900 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, SN74LXC1T14-Q1, TLV3201, LMV7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1296418/sn74lxc1t14-q1-need-to-have-5v-square-wave-from-0-8vpp-clipped-sine-wave-tcxo-source

器件型号:SN74LXC1T14-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV3201LMV7219、TLV3501

我需要一个精确的16MHz 5V 方波时钟源作为频率基准。

现在、我正在看  SN74LXC1T14-Q1、以便将 TCXO 输出从削波正弦波0.8Vpp 转换为5V 方波。

但是、当我阅读论坛帖子时、我开始想可能也需要比较器、例如 TLV3201

我能为这个应用程序获得建议吗?

下面是我将使用的 TCXO 的数据表、

器件型号为  TG2520SMN 16.0000M-MCGNNM3


非常感谢。

维拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.8Vpp 不是有效的逻辑信号、因此您确实需要一个比较器。 (由于数据表需要交流耦合电容器、因此您还需要偏置。)

    在16 MHz 下、脉冲长度为31.25ns、因此传播延迟应较短。 TLV3201可能刚好足够快(具有足够的过驱)、但也考虑使用更快的器件、如 LMV7219。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要找的组装此电路板的站点没有太多的 LMV7219库存。 目前我正在查看 TLV3501、这也是可行的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;4.5ns 小于31ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已经尝试让原理图在 装配 PCB 之前弄得一团糟、这是否足以产生5V 的16 MHz 方波?  

    非常感谢。

    维拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C41的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的"去耦"否?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望电源线保持稳定、而不是时钟信号。 C41会过滤掉信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊! 我的错、所以我应该去掉 C41。 好的,谢谢你的指导!