This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:未上电时的输出状态

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1296307/sn74lvc1g11-oputput-state-when-unpowered

器件型号:SN74LVC1G11

可能与之相关的人员、

根据数据表、此器件有一个 I.off 电路。 但是、当器件未通电时、输出会发生什么情况? 输出是变为0V 还是高阻态?

谢谢!

D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.1节指出:

    Ioff 电路可禁用输出、以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    这是否意味着输出在禁用后会变为高阻抗? 因为从技术上讲,这就是应该从声明中得出的结论。

    D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、即使电压高于 VCC、也不会有电流流动