This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:具有推挽功能的电平转换器、用于 SPI 通信

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1297298/lsf0204-level-shifter-with-push-pull-for-spi-communication

器件型号:LSF0204

您好、TI!

是否有任何电平转换器专门用于 SPI 通信(从电源:3.3V 和主电源:1.8V)? 目的是避免在 SPI 线路上使用上拉电阻器。 我们之前使用的是 LSF0204、但该 IC 需要上拉电阻器。

此致、

苏德哈沙纳