This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:SN74AUP1G17DBVR

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1296455/sn74aup1g17-sn74aup1g17dbvr

器件型号:SN74AUP1G17

目前、我们正在我们 的设计中使用这种缓冲器 SN74AUP1G17DBVR、它支持0.8V 至  3.6V 的输入电源电压范围。

我们需要一个 能够提供0.75V 电 压的缓冲器部件,任何能够提供该电源电压(0.75V)的电压范围也是合适的。

请向我们提供此缓冲器的器件型号、它可以尽快提供0.75V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不生产任何保证在0.75V 电压下工作的逻辑器件(或分立式 MOSFET)。

    您应该使用更高的电源电压。 这一限制来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 信号电平是0.75V,因此请尝试获取支持此电压的缓冲器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的输出电压是多少? 如果您需要与输入相同的电压、则可以使用模拟运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需输出电压也为0.75V。  它是数字信号100MHz。

    "使用模拟运算放大器"-->您能推荐一些参考和器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何速度足以满足此要求的轨到轨运算放大器。

    (在0.8V 时、最快的逻辑器件将仅支持50 MHz。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

    如果我们有任何进一步的问题,我们会回复您。