This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:OE 引脚上拉和下拉电阻器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1296177/txs0102-oe-pin-pull-up-and-pull-down-resistor

器件型号:TXS0102

您好!

我将 TXS0102用于 BG95M3 GPS&GSM 集成电路的 TX Rx 引脚。 在 TXS0102数据表中、它告诉我要下拉 OE 引脚、但在 BG95M3数据表中、它显示我需要添加下拉和上拉电阻器。 是否应该添加一个额外的上拉电阻器?  我共享了电路、您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图形成了一个分压器、电压约为1.66V。这是一个有效的高电平、但似乎没有什么用处。

    如果您不关心上电期间的输出状态、您确实需要一个上拉/下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 BG95M3数据表中、 相同产品的八个引脚上使用了120k 和10k 电阻器、就像我所做的那样。 您建议 OE 引脚为多少? 上拉或下拉? OE 引脚应该连接到 MCU 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您要启用或禁用器件的时间。 如果应始终启用 VCCA、则将 OE 直接连接到 VCCA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意克莱门斯在这里的回答。  OE 引脚可以直接连接到 VCCA/MCU、而不会出现任何问题(只要您不关心启动期间输出的状态)。  

    此致、

    插孔