This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1、用于 UART 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1, TXU0204-Q1, TXU0104-Q1, TXB0104, TXB0104-Q1, TXS0104E-Q1, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1295872/txb0104-q1-txb0104-q1-for-uart-issue

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0104E-Q1、TXU0304-Q1 、TXU0104-Q1、TXU0204-Q1 、TXB0104、 TXS0104E

大家好、

如您所见、我们有以下连接方法。 我们使用了 TXB0104-Q1。

SOC 内部没有上拉和下拉电阻器。 整个序列中没有上拉和下拉电阻器。

此信号为低速率 UART 信号。

这种连接方法是否可行?

我们发现了一个奇怪的现象。 通过第一个 TXB0104-Q1后、数据出现在中间级别、并且 UART 能够识别出乱码字符。

但是、当我们将中间的所有 TXB0104-Q1替换为 TXS0104E-Q1时、并没有发生该问题。

您能解释一下这种现象吗? 我认为 TXB0104-Q1也没有问题。 如果我们太晚无法更换 TXB0104-Q1、您有什么建议吗?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 TXB I/O 不得相互连接。 TXB 两侧的输出始终处于有效状态、一个输出的强度不足以覆盖另一个输出的电压。

    对于单向信号、应使用单向转换器、如 TXU0104-Q1/TXU0204-Q1/TXU0304-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    如果我使用两个 TXS0104-Q1、它能否相互连接?

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

      因为还有其他信号、所以客户需要双向转换器。

    将第二个 TXB0104-Q1替换为 TXS0104E-Q1。

    为什么这种情况仍然存在? 我们无法再正常通信。

    然后、我们 将第二个 TXB0104-Q1替换为 TXS0104E-Q1。

    问题消失了。

    我们很好奇、为什么它无法与 TXB0104E+TXS0104E 配合使用?

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有集成的上拉电阻器;这不适用于 TXB。

    可以使用多个 TXS。 但 TXS 是无源开关;请检查1.8V 器件是否具有足够的驱动强度来吸收通过全部四个上拉电阻器的电流。

    仅当单个信号是双向的时、才需要自动双向转换器。 其他信号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    有一些 SPI 和其他信号、UART 只是其中的一个。

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI (但不是 QSPI)信号是单向信号。 (各种 TXU 型号在每个方向上具有不同数量的通道。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    Clemens 在这里是正确的、此处唯一可以实现的串联连接是 TXS <-> TXS。 TXS <-> TXB 和 TXB <-> TXB 的配置将由于 TXB 的驱动器弱和 TXS 10kohm 上拉电阻争用而导致误差。 是否所有信号都需要电平转换至3.3V、然后再转换至5V? 如果不是、我们可以将自动双向信号与单向信号分离吗?  

    此致、

    插孔