This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1最大数据速率问题

Guru**** 2648575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1297811/txb0104-q1-txb0104-q1-max-date-rate-issue

器件型号:TXB0104-Q1

您好、

TXB0104-Q1数据表中的速率均以 Mbps 为单位进行标记、但许多客户使用时钟信号。

例如、100Mbps 对应的 MHz 时钟频率是多少?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    数据速率至频率转换可使用的单位为 Mbps = 2 x MHz。 在您的情况下、100Mbps 应等效于50MHz。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的支持。

    谢谢

    萧祥